This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:VDD 引脚上的电容器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944699/bq21061-capacitor-on-vdd-pin

器件型号:BQ21061

大家好、社区

我对 BQ21061充电器 IC 有疑问:如果 VDD 引脚未用于应用、是否严格需要 VDD 引脚上的2.2uF 电容器、或者是否可以移除电容器(或选择较小的值)?

移除电容器后、是否会产生任何负面影响?

BR、

Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使 VDD 引脚上没有负载、也需要 VDD 上的电容器、因为它是内部数字电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen Raheem、

    感谢您的回复。 在这种情况下、是否可以将 VDD 引脚上的电容值减小到1uF?
    VIO 由1.8V 外部供电、VDD 不由外部使用。

    BR、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议值为4.7uF、最小值为2.2uF。 即使 VDD 未连接到 VIO、也是如此