Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21061 大家好、社区
我对 BQ21061充电器 IC 有疑问:如果 VDD 引脚未用于应用、是否严格需要 VDD 引脚上的2.2uF 电容器、或者是否可以移除电容器(或选择较小的值)?
移除电容器后、是否会产生任何负面影响?
BR、
Stephan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.