尊敬的 E2E:
在我们的团队中、我们将 TPS63051用于由锂离子电池供电的应用、该应用需要3V3恒定输出电压来为所有组件供电。 我遵循了有关选择与稳压器相关的组件的所有设计建议(请参阅所附图像)。
尽管在正常运行期间、电压为恒定3V3、但从电池测得的电流强烈不恒定、平均值为23mA (这是预期值)、但波形的持续振荡介于-20mA 至100mA (100)左右 周期约为14us。 我从示波器上附加了一个显示此测量值的图像。
如果我们为稳压器下游的器件供电、则此行为(振荡)不再存在、因此我们怀疑问题来自此处。 我们还观察到、尝试使用电感器过滤从电池到器件的路径会改善电流波形(变得更加恒定)。
您是否对该问题的可能原因以及如何解决有任何建议?
非常感谢您的参与。
此致、
Gianluca Milani