This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:在3V3应用(PCB)中、电流与尖峰(周期14us)严重不一致

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942565/tps63051-strongly-inconstant-current-with-spikes-period-14us-in-a-3v3-application-pcb

器件型号:TPS63051

尊敬的 E2E:

在我们的团队中、我们将 TPS63051用于由锂离子电池供电的应用、该应用需要3V3恒定输出电压来为所有组件供电。 我遵循了有关选择与稳压器相关的组件的所有设计建议(请参阅所附图像)。

尽管在正常运行期间、电压为恒定3V3、但从电池测得的电流强烈不恒定、平均值为23mA (这是预期值)、但波形的持续振荡介于-20mA 至100mA (100)左右 周期约为14us。 我从示波器上附加了一个显示此测量值的图像。

如果我们为稳压器下游的器件供电、则此行为(振荡)不再存在、因此我们怀疑问题来自此处。 我们还观察到、尝试使用电感器过滤从电池到器件的路径会改善电流波形(变得更加恒定)。

您是否对该问题的可能原因以及如何解决有任何建议?

非常感谢您的参与。

此致、

Gianluca Milani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca 您好:

    测试期间的负载条件是什么? 它可能进入 PFM 模式

    请测量输入电压、输出电压、L1、L2和 ICOIL 以进行调试。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    感谢您的支持。

    加载条件_问题同时出现:

    • 当固件不存在且唯一的负载为 uController 和 IMU 传感器时(在本例中、电池的电压为3.7V 和13mA、稳压器后的电压为3.3V 和15mA (平均值))
    • 当固件存在且无线电模块处于活动状态时(在本例中、电池的电压为3.7V 和24mA (平均值)、稳压器后的电压为3.3V 和30mA)

    以下是您要求进行的测量:

    VIN=4V 恒定电压

    VOUT=3.3V 恒定电压

    V_L1:黄色 V_L1、绿色表示从电池测得的电流

    V_L2: 黄色 V_L2、绿色表示从电池测得的电流

    线圈:  

    请告诉我、

    非常感谢您的参与、

    此致、

    Gianluca Milani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gianluca 您好:

    很抱歉我不在办公室。请允许我在这里简单地回答。

    此问题是由省电模式引起的、它实际上看起来是正常行为。  

    它是否会对您的系统有害? 如果是、您可以禁用省电模式。 (您可以在数据表中找到有关省电模型的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minqiu:

    非常感谢您的回答。

    我将尝试删除省电模式并执行一些测试、但也可以使用省电模式。

    此致、

    Gianluca