This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:传导易感性未通过测试

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944399/tps2h160-q1-fail-to-pass-conducted-susceptibility

器件型号:TPS2H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2H160EVM

尊敬的专家:

我们的产品包含多个作为电源输出的 TPS2H160A-Q1、但未能通过250KHz 至1.1MHz 范围内的传导易感性测试。

为了调查此问题、我使用 TPS2H160EVM 板向 TPS2H160输出注入1MHz 信号发生器来重现此问题。

通过在输出端注入正弦信号、TPS2H160不会开启并产生故障、这似乎充当电流过载。 频率高达约3MHz 时出现问题。

增大电流(CL 到 GND)对提高易感性影响的作用很小。 使用去耦电容器时、电源正常。

输出端的电容器(5 - 10nF)可显著提高性能。

您对此问题是否有权变措施?

我插入一个具有振荡屏幕截图的文件

e2e.ti.com/.../TPS2H160EVM-conducted-susceptibility-problem.docx

此致

Jean-François è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-François 您好、

    欢迎使用 E2E! 您正在运行哪些具体测试、需要注入1MHz 信号和5Vpp? 从 Vs 降低输出电压将导致器件上耗散大量能量。 从 VS 到 IC_GND (100nF || 10nF)的电容器以及从输出到系统接地的100nF 电容器将有助于提高 EMC 性能。  

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    它是传导易感性测试、用于测试器件的射频抗扰度。 测试不是将器件暴露在射频下、而是通过电容器或电感器直接在输入/输出电缆上注入射频。 测试范围为10KHz 至400MHz。


    该 IC 通过10uF || 100nF 进行了良好的去耦。 我无法在输出端放置100nF、因为我需要最大上升/下降时间、这些输出也用于发送数据... 因此、我只能在输出上放置几 nF、并且每个易感性测试的成本都很高... 因此,如果您有其他提示可以解决此问题,我将会接受它!


    通过这个1MHz 信号发送的能量远小于 IC 可以驱动的能量。 如果 IC 已经打开、则没有问题、但在升高电流的同时、IC 驱动的电流小于它应有的电流、即使没有电流也是如此。 信号似乎会干扰内部 IC 电路...

    此致

    Jean-François ó n Herminjard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-François 您好、

    我们的器件具有受控的压摆率、因此从输出端到接地端的100nF 电容器不会明显可见、应该可以解决您的问题。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我的主要问题是下降时间(关闭)、我可能具有非常弱的负载...

    但很明显、该 IC 的输出端需要一个去耦电容才能通过 EMC 测试。

    感谢你的帮助

    此致

    Jean-François ó n Herminjard