Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z80, BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80、 BQ40Z50
尊敬的 TI 专家:
我们希望使用 bq4050开发适用于1S2P (6700mAh)电池的 BMS。
在数据表中、我看到 BAT 引脚通过一个散射二极管连接到电池正极。
我从 bq40z80中知道、我们额外使用了一个100欧姆电阻器。
我认为、当 BMS 首次连接到电池时、它可以保护二极管。
我们之所以使用它、是因为它是在 bq40z80的数据表中写入的。
在 bq4050的设计中、我们是否还应该使用100Ohm 电阻器?
感谢您的帮助。
Klaus