This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BAT 引脚连接二极管和电阻器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943375/bq4050-bat-pin-connection-diode-and-resistor

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQ40Z50

尊敬的 TI 专家:

我们希望使用 bq4050开发适用于1S2P (6700mAh)电池的 BMS。

在数据表中、我看到 BAT 引脚通过一个散射二极管连接到电池正极。

我从 bq40z80中知道、我们额外使用了一个100欧姆电阻器。
我认为、当 BMS 首次连接到电池时、它可以保护二极管。
我们之所以使用它、是因为它是在 bq40z80的数据表中写入的。

在 bq4050的设计中、我们是否还应该使用100Ohm 电阻器?

感谢您的帮助。

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我相信、由于 BQ4050具有比 bq40z80更低的堆栈电压、因此设计人员认为 bq40z80需要100欧姆电阻器来帮助减少一些瞬态。

    我需要与团队中的某个人核实以进行确认、但如果它在 EVM 上、则取决于设计人员的规格。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    请告诉我团队中是否有人确认了该问题。 我将采取相应行动。

    谢谢。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    我已经与团队中的其他人进行了检查、这很可能是因为更高的电池组电压、并在监测计内部短路时防止大电流消耗。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    bq40z50是否可能会出现内部短路?

    如果是、我们还应该在 bq40z50应用中使用电阻器、不是吗?

    感谢你的帮助。

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    任何 IC 都有可能发生内部短路、如果您担心它、我会测试在 EVM 上放置串联电阻器、它不会对监测计产生太大的影响、因为它使用的电流很小。 我从未听说过我们的仪表出现内部短路,因此这是预防措施。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。

    好的。 我想我不打算在新设计中使用它。

    正如您提到的、我可能会在 EVM 上对其进行测试。

    感谢你的帮助。

    Klaus