This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:低电流设置问题和 LED 未连接问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942998/lm3435-low-current-setting-issue-and-led-unconnected-issue

器件型号:LM3435

您好!

我们遇到了两个问题、总结如下。  请分享您的意见。  谢谢!

  1. 当电流设置为低电平时、故障寄存器(07h)中的短位将变为"1"。  我们可以做些什么来防止这种情况?  请在下面查看相关信息。
    1. VOUT/ LED/GLED/RLED 电压电平为6.45V/4.755V/4.605V/5.407V
    2. 寄存器(00h、01h、02h、03h)的值为(0x3、0x1、0x4)
  2. 当 LED 未连接到芯片时(LED/GLED/RLED 未连接)、很容易烧断芯片。
    1. 该问题发生在多个寄存器设置下。  设置之一是寄存器(00h、01H、02h、03H)值为 (0x35、0x13、0x0B、0x2B)时的最大亮度
    2. 当问题发生后、07h 寄存器值将从0x92 (开路)更改为0x49 (短路)。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    1.对于 LM3435、如果禁止 VOUT 在 LED 通道上调节到高于 VIN 1.5V 的电势、则此类 LED 被视为短路、且疑似存在短路故障的信号将变为高电平。 VOUT 和 RLED 之间的差值小于1.5V。 您应该注意您选择的 RLED 参数、在这种情况下、RLED 引脚和 VOUT 之间可以连接电阻。

    2.当 LED 未连接时,LED 通道将被打开。 如果在打开的通道控制信号的3个连续下降沿检测到此开路故障可疑信号,“故障”引脚将被锁存为高电平。 因此、当 LED 未连接到芯片时、将相应的 PWM 控制引脚拉至 GND。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的评论。  我还有一些问题、如下所示。

    对于 Q1、

    • 哪些 RLED 参数在这里可能会有问题?  您能指定它们是什么吗?  它与小电流设置有何关系?
    • 我们是否在数据表中指定 VOUT 和 RLER/GLED/ LED/LEVed 之间的电压差应大于1.5V?  
    • 我不完全理解您关于" RLED 引脚和 VOUT 之间的电阻可连接"的说法。  您是否建议在其电路板设计中添加电阻?

    对于 Q2、

    • 您是否意味着我们应该在未连接 LED 时始终将 GCTRL/BCTRL/RCTRL 信号连接到 GND?  为什么它会导致短位触发为"1"并烧毁芯片?  是否为预期结果?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    对于 Q1:

    • 主要相关参数是正向电压。 如您的结果所示、RLED 的导通电压小于检测阈值。(数据表上的第12页)
    • 是的。 附加了参考
    • 是的。 串联电阻可以增加 VOUT 和 RLED 引脚之间的电压。 您能否提供 RLED 的数据表?

    对于 Q2:

    设置寄存器时、您能否提供 VOUT、RLED、BLEed 和 GLED 的波形?

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的评论。

    对于 Q1、如果我们可以在不更改硬件的情况下忽略故障行为、是否存在任何问题?

    电容。 请检查随附的 ppt 文件、了解测量结果的详细信息。   

    e2e.ti.com/.../LM3435-waveform.pptx

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    对于 Q1:当发生这种情况时、如果您忽略短路信号、LED 持续短路可能会对器件造成永久损坏。 您应该解决这个问题。

    对于 Q2:参考以下波形、VOUT 和 RLED 之间的差分电压在每个周期的四个连续脉冲期间低于1.5V。 如果在短接通道控制信号的3个连续下降沿检测到此短路故障可疑信号。 因此、您应该首先解决 Q1。

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。