主题中讨论的其他器件: TPS56221
尊敬的电源设计专家:
我有一个采用 TPS56121的设计。 参数来自 Webench、它是12V 输入、9V、9A 输出。
它用于驱动 TEC、R125将设置为2.8V 或0.48V、以将输出电压控制为1.6V 或8.5V。
该板为4层。 一个完整的接地层。 电路板可以输出正确的电压和电流、而不会出现任何问题、但出于某种原因、它会导致系统整体噪声水平升高。 在进行一些测量后、我注意到输入电容器具有非常高的事务噪声、如下波形所示。 我附加了波形、原理图和布局。 对于这种问题,是否有排除故障的一般规则。 例如、是否应注意元件值、放置、布局布线、如何设计下一个测试来改进设计? 我应该从何处开始重新制造电路板?
大电流电源稳压器的设计并不容易。 希望我能得到一些建议、感谢您的帮助。