This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS56121设计噪声

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS56221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944551/tps56121-tps56121-design-noise

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS56221

尊敬的电源设计专家:

我有一个采用 TPS56121的设计。 参数来自 Webench、它是12V 输入、9V、9A 输出。

它用于驱动 TEC、R125将设置为2.8V 或0.48V、以将输出电压控制为1.6V 或8.5V。

该板为4层。 一个完整的接地层。 电路板可以输出正确的电压和电流、而不会出现任何问题、但出于某种原因、它会导致系统整体噪声水平升高。 在进行一些测量后、我注意到输入电容器具有非常高的事务噪声、如下波形所示。  我附加了波形、原理图和布局。 对于这种问题,是否有排除故障的一般规则。 例如、是否应注意元件值、放置、布局布线、如何设计下一个测试来改进设计? 我应该从何处开始重新制造电路板?

大电流电源稳压器的设计并不容易。 希望我能得到一些建议、感谢您的帮助。

高照明区域是 U56的12V 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流转换器的输入电流是脉冲电流、请参见 Q1电流  

     

    。   

    为了减少输入纹波、您可以在 中添加大容量电容(>100uF)并添加铁氧体磁珠(类似于 BLM18SN220TN1D)

    直流/直流转换器的输入端串联12V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 David Daniels

    感谢您的及时响应、由于某种原因、我在您的回复中看不到该文件、您能否再次发送该文件。  

    David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我认为输入纹波是可以的、根据我们对纹波的定义、我将瞄准每个瞬态开始时的振铃。 如果我假设没有振铃、则输入纹波(黄色波形)应由两条白色线定义。 我关心的是振铃振幅、这由两条红线定义。

    我将了解额外的电容器将如何影响纹波和振铃。 我只想确保我们针对的是同一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此链接可能起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我这次得到了该文件、它非常有用。 顺便说一下、我在网上找到了一篇非常有趣的文章。  

    在文件中、它提到设计中的 R117、C84、R124、C93 (顶部柱中的原理图)用于减少开关的振铃。 这些组件的所有价值都来自 Webench、如果提供了任何额外信息来优化环形压缩的性能、则可以提供这些信息。  

    如果增大 R117或减小 C84并压缩环、FET 损耗需要权衡什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 TPS56221 EVM 上使用的值

    RC 缓冲器设计流程

    https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7206.RC-Snubber.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我需要的、非常感谢您、