Other Parts Discussed in Thread: TPS62840
大家好、团队、
客户正在使用 TPS62840进行两节串联锂离子电池(CR2450X)的设计。 虽然标称 电压为3V、但电池供应商说绝对最大电压(85°C 时的 OCV)为3.4V、因此总共为6.8V。 这介于 TPS62840的建议 VIN 和绝对最大 VIN 之间。 鉴于这种6.8V 的情况将相当罕见、并且仅限于此器件生命周期的开始、我们应该在这里有什么问题吗? 您是否有有关可能对可靠性产生的确切影响的信息?
谢谢!