This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:在极少数情况下超出建议的 VIN

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950234/tps62840-violating-vin-recommended-in-rare-cases

器件型号:TPS62840

大家好、团队、  

客户正在使用 TPS62840进行两节串联锂离子电池(CR2450X)的设计。 虽然标称 电压为3V、但电池供应商说绝对最大电压(85°C 时的 OCV)为3.4V、因此总共为6.8V。 这介于 TPS62840的建议 VIN 和绝对最大 VIN 之间。 鉴于这种6.8V 的情况将相当罕见、并且仅限于此器件生命周期的开始、我们应该在这里有什么问题吗? 您是否有有关可能对可靠性产生的确切影响的信息?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zadeh、

     TPS62840的建议输入电压范围为 1.8V 至6.5V、但我们在绝对最大额定值上有一些阈值。 始终建议遵循数据表建议。 但是、在本例中、正如您提到的、这是相当罕见的、我认为只要它不超过7V 最大值、就不应该成为问题 但最好也确认应用要求和可靠性限制。

    希望我能回答您的问题! 请告诉我是否可以提供进一步的帮助!

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Febin。 我们如何确认可靠性限制? 是否有任何数据显示我们可以在6.8V 下运行多长时间而不会出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zadeh、

     Vin 的绝对最大额定值为 –0.3V 至7V。 如前所述、Vin 有时会达到6.8V、这通常不会损坏器件。 遗憾的是、我们无法指定它可以运行多长时间的任何值、因为这不是我们器件特性的一部分。 但这应该在几毫微秒的范围内。 我们始终建议在建议的条件下运行器件。

    我希望这对您有所帮助! 请告诉我是否可以提供进一步的帮助!

    此致、

    Febin