This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710:哪个 VDD 是上电复位启动、0.8V (V (POR)(MAX))或1.8V?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951029/tps3710-which-vdd-is-power-on-reset-starts-0-8v-v-por-max-or-1-8v

器件型号:TPS3710

您好!

'加电 μs、VDD 必须在输出处于正确状态之前至少超过1.8V 150 μ s。' 在 TPS3710数据表的第6页上编写。

但我认为 TPS3710的上电复位电压 V (POR)为0.8V (MAX)。

在上电期间,是否可以使用 TPS3710从 VDD 0.8V 进行上电复位?

如果"0.8V"正确、您能告诉我"启动延迟"不是从 VDD=1.8V、而是从 VDD=0.8V?  您能告诉我"启动延迟"不是从 VDD=1.8V、而是从 VDD=0.8V?

Okuyama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okuyama-San、

    是的、您可以使用最大 VPOR (0.8V)、但无法保证输出的状态。  此外、VDD UVLO 下降规格为:

    这意味着、如果您的工作电压介于0.8V < VIN < 1.8V 之间、我们不保证器件的工作电压和电气规格。