请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3710 您好!
'加电 μs、VDD 必须在输出处于正确状态之前至少超过1.8V 150 μ s。' 在 TPS3710数据表的第6页上编写。
但我认为 TPS3710的上电复位电压 V (POR)为0.8V (MAX)。
在上电期间,是否可以使用 TPS3710从 VDD 0.8V 进行上电复位?
如果"0.8V"正确、您能告诉我"启动延迟"不是从 VDD=1.8V、而是从 VDD=0.8V? 您能告诉我"启动延迟"不是从 VDD=1.8V、而是从 VDD=0.8V?
Okuyama。