This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:•我们如何避免此类 SOC 跳转情况

Guru**** 2587285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944578/bq28z610-how-could-we-avoid-such-soc-jump-cases

器件型号:BQ28Z610

您好、专家、  

下面是客户提出的一些 BQ28Z610问题、您能评论一下吗? 谢谢、

------

我们将电量监测芯片 BQ28Z610用于一个18650型电池的电池组中。  总的来说、SOC 在一段时间后从关断模式退出后立即跳转。 SOC 在放电后跳转到更高的位置并设置为关闭;反之亦然、在充电后跳转到更低的位置并设置为关闭。 我们在充电或放电期间看不到 SOC 跳转。

 

详情如下:

 

电池充电站的初始充电序列:

  1. 电池安装在设备中、设备放置在扩展坞上、以便从 Ultralife (电池组供应商)接收到的关断模式中唤醒电池。
  2. 在禁用充电的情况下记录 SOC 和电压的电量监测计值。
  3. 从关断状态唤醒时、检测到大约36%的电池。 由于航班运输要求、初始 SOC 级应低于30%。  
  4. 启用使用720mA 电流充电、几秒钟后将电流增加到大约1200mA 电平。
  5. 大约每20秒读取一次电量监测计、直到电池充电至80%。
  6. 禁用充电
  7. 关闭电池并将设备从充电站中取出。

 

然后将器件移至已组装器件 (HLA)功能测试仪。  下一个测试步骤的时间是可变的(通常为10分钟到1小时?)。

 

从 HLA 站的关断状态唤醒

  1. 向禁用充电的器件施加充电电压。
  2. 大约10秒后、启用充电以使电池脱离关断状态。
  3. 关断器件。  此时不会将电池置于关断状态。
  4. 按下按钮打开设备电源并在经过几分钟的功能测试后读取 SOC。  电池报告的 SOC 值约为70%或更低。  70%是下限测试阈值。

 

   

未达到70%阈值的电池会放回充电架、完成充电、然后在 HLA 按预期报告80%。  似乎有些电池需要两个部分充电周期才能使 SOC 值保持稳定。

 

 

 

用于调试的基准测试:

  1. 在电池工作台测试调试中、我们尝试在电池最初从关断状态唤醒时重置电池。  SOC 未更改。

另一个尝试是设置 RELEASE_JU跳_OK 位并进行复位、SOC 也没有下降到实际值。 (在运行电池复位并设置 RELEASE_JUTO_OK 之前、电池处于非密封状态)。 Relax 的初始状态_JU跳_OK = 0

2.它的使能位被选中并置位。

[平滑]= 1.

[Qmax]=1、[ITEN]=1、[CF1、CF0]=1、0

3.已尝试重置充电。

在50%至80%的充电过程中、电池尝试以不同的电平手动重置。 复位后、SOC 将下降 几个百分比。

充电至80%后,电池设置为关闭模式,并在半小时内激活,电池 SOC 将下降4%。

将会看到与我们设置关闭时相同的下降级别。

4.当电池长时间处于关闭状态时,SOC 会下降更多。  剩余容量在唤醒后由 IT 算法调整。 SOC 跳转仅在唤醒开始或复位后发生。

 

 

问题:

  • SOC 何时会更新? 我们只能看到、在某种程度的充电/放电后、SOC 从关断状态开始上升。

 

根据技术文档、它看起来案例1、2、3可能是合适的

 

  • 我们如何避免出现此类 SOC 跳转情况?
  • 哪些 SOC 值应该更可靠? 在跳跃之前或之后?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    我们正在研究这一问题,并将很快作出回应,提出一些建议。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    是否已完成学习周期? 我们在这里有一个指南

    您能否提供日志和 gg 文件?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在此处提供了有关放电结束 SOC 跳转消除的应用手册: www.ti.com/.../sluaa45.pdf