This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:主题:移除 VBUS 电源后、电流泄漏到 Q1

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943541/bq25619-subject-current-leaking-through-q1-when-vbus-power-is-removed

器件型号:BQ25619

在未插入 USB 连接器后、观察到来自 VBUS 引脚的电流泄漏。 VBUS 引脚的测量电压为2.338V。 关闭并重新打开电源可清除此情况。
是什么原因导致了这种情况? 是否可以在软件中进行更正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否启用升压? 如果是、升压负载电流是多少? 您说"关闭电源"是什么意思? 您是指关闭升压吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)禁用升压模式。

    2) 2)要关闭电源- MCU 将 BATFET_DIS 写入 充电器控制3寄存器。 要打开电源-按下/QON 引脚上的按钮。
    之后、没有电流泄漏到 VBUS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次移除 VBUS 都会发生这种情况吗? 除了充电器、VBUS 和 VBAT 之间是否连接了任何电路。 您可以在 VBUS 上要求一个10k 电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)是的。 每次移除 VBUS 时都会发生这种情况
    2) 2)否 VBUS 和 VBAT 之间没有直接电路。
    3) 3)您可以看到下面的原理图、VBUS 和接地之间有一个串行电阻器和 LED。  

    但这里 VSYS 和 VBUS 之间的间接电路。 有一个由 VSYS 供电的 CP2102并且它与 VBUS 有连接(请见下面的图)。  
    当发生电流泄漏时、VBUS 为2.4V、CP2102的 VBUS 引脚的值为1.52V。
    当 Rtop 被移除时、泄漏电流不会发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '移除 Rtop 时不会发生泄漏电流。': 移除 Rtop 时 、CP2102的 VBUS 引脚处的电压是多少?  移除 Rtop 后 、BQ25619的 VBUS 引脚上的电压是多少?  VBUS 上还有其他电路吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 0) 0 V (不带 Rtop 的 CP2102的 VBUS 引脚)
    2) 2) VBUS 上根本没有任何其他电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     移除 Rtop 后 、BQ25619的 VBUS 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    || 移除 Rtop 后  、BQ25619的 VBUS 引脚处的电压是多少?


    | 1)不 带 Rtop 的 CP2102的 VBUS 引脚上的0V


    如果没有 Rtop、 CP2102的 VBUS 引脚上的电压为0伏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex:

    如果移除了 Rtop 电阻器、 我知道 CP2102的 VBUS 引脚为0伏。 我的问题是 :不 带 Rtop 电阻器的 TI 器件 BQ25619的 VBUS 引脚上的电压是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 则应答为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为此问题的权变措施、   在 PW_Good 状态变为 false 后(由 BATFET_DIS)实现断电。  每次拔下 USB 电缆后都会断电。

    另一种方法是 在 PW_Good 变为 false 后生成 HIZ 的短脉冲。  但这种方法没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好在 移除 CP2102电阻器后看到 BQ25619在 VBUS 上没有电压。

    我查看了 CP2102数据表、其中显示" VBUS SENSE 输入"。 该引脚应连接到 USB 网络的 VBUS 信号。 该引脚上的5V 信号表示 USB 网络连接。"、如果将 VBUS 直接连接到 CP2102的 VBUS 引脚、该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将尽快检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路修改为:
    1) 1) VBUS 直接连接到 CP2102的 VBUS 引脚
    2) 2) VBUS 直接连接到 CP2102的 VREGIN
    3) VREGOUT 有一对去耦电容器(见下图)

    现在、没有电流泄漏问题。
    感谢你的帮助