50%(10件)正常工作、 50%(10件)无法充电(输出0.6V)。
对于低输出电压 STAT1 (高电平)、STAT2 (高电平)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
50%(10件)正常工作、 50%(10件)无法充电(输出0.6V)。
对于低输出电压 STAT1 (高电平)、STAT2 (高电平)。
您好!
欢迎使用 E2E!
您是否能够再次上传您的图片? 似乎存在问题。 在回复中上传图片的最佳方式是使用以下"插入/编辑媒体"按钮
为了澄清这一点、您提到了以下内容:
[引用 user="Chan PK1"]
50%(10件)无法充电(输出0.6V)
[/报价]
当您说输出时、您是指输出引脚吗? 还是电池引脚?
如果这是输出、这可能是由于 DPPM、其中输出降至 V (DPPM) x SF 电压以下、因此电池充电量会降低。 您的电压输入是否能够为输出负载和电池充电电流提供足够的电流? 这可能是您的输出下降和电池未充电的原因。
感谢你的答复。
R (DPPM)尝试37.4K/33K/30K 欧姆。 所有结果都是相同的。 请参见电路原理图和 BAT 引脚上的电压。
我们有20个这样的电路、我们使用所有相同的电路。 仅10件能够正常工作。 另外10件无法充电。 我们尝试将 IC 与输出 PCB 进行交换、结果是相同的 IC 仍然无法正常工作。 例如 PCB1 IC1 (CAN 充电)、 PCB2 IC2 (无法充电)、-> PCB1 IC2 (无法充电)、 PCB2 IC1 (CAN 充电)