主题中讨论的其他器件:TPS7B68-Q1、 LM73605
您好、TI 专家
7V 直流/直流(LM73606-Q1)+ 5V LDO (TPS7B68-Q1)我们询问输入功率波动时的输出电压问题。
调查内容如下。
功率波动测试重复12V→5V (几毫秒)→6V (20秒)→12V 的输入电压。
如果不使用7V 负载、即使输入电压降至大约5V、5V 输出也将约为4.9V、7V 电压也将约为4.9V。
顺便说一下、如果您使用7V 负载、它会从大约5.5V 降至4.9V、并从大约5V 降至4.7V 或更低。
则 MCU 复位。 MCU 电源5V。
请提供上述问题的详细答案。