This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:7V 直流/直流(LM73606-Q1)+ 5V LDO (TPS7B68-Q1)我们询问输入功率波动时的输出电压问题。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B68-Q1, LM73606-Q1, LM73605, LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950272/lm73606-q1-7v-dc-dc-lm73606-q1-5v-ldo-tps7b68-q1-we-ask-about-the-problem-of-output-voltage-when-input-power-fluctuates

器件型号:LM73606-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B68-Q1LM73605

您好、TI 专家

7V 直流/直流(LM73606-Q1)+ 5V LDO (TPS7B68-Q1)我们询问输入功率波动时的输出电压问题。

调查内容如下。

功率波动测试重复12V→5V (几毫秒)→6V (20秒)→12V 的输入电压。

如果不使用7V 负载、即使输入电压降至大约5V、5V 输出也将约为4.9V、7V 电压也将约为4.9V。

顺便说一下、如果您使用7V 负载、它会从大约5.5V 降至4.9V、并从大约5V 降至4.7V 或更低。

则 MCU 复位。 MCU 电源5V。

请提供上述问题的详细答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    您是指 LM73605提供12V 至7V 输出吗? 那么 TPS7B68提供7V 至5V 输出呢?

    对于 LM73605输出5V 和3A、最小输入电压为5.5V。 对于1A 负载,输入电压应为>5.3V。

    因此、如果输入电压降至5V、输出将低于4.7V、负载电流>1A。

    您可能必须使用降压/升压转换器来保证 Vin 波动时的7V 输出。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户正在使用7V 直流/直流(LM73606QRNPTQ1)+ 5V LDO (TPS7B6850QPWPRQ1)。


    这是器件的完整器件名称。


    请再次说明。


    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、  

    您是  指用于12V 至7V 输入转换的 LM73606吗? 那么 LDO TPS7B68进行7V 至5V 输出转换?

    b R\

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我会在检查后再次回复。

    另外、我想向您展示电路图并询问、但客户不愿意透露电路图。


    请给我您的个人电子邮件地址、我将向您发送原理图。


    请提供您的个人电子邮件地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过 andy.chen@ti.com 向我发送电子邮件。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我还通过电子邮件发送了电路
    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我将进一步解释这个问题。

    12V (电池电压)→7V (LM73606QRNPTQ1)→用作外部数字 LED 模块5V LDO 输入。

    12V (电池电压)→5V (TPS7B6850QPWPRQ1)→使用 MCU 和其他逻辑。

    根据应用的不同、有些应用不使用7V、有些应用使用7V。

    也就是说、7V 和5V 是单独使用的。

    为便于参考、电路图通过电子邮件发送

    请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我很快收到了您的电子邮件并更新了您的信息、

    我现在将关闭此主题。

    B R

    Andy