This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:LM5145频率下降

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949279/lm5145-lm5145-frequency-drops

器件型号:LM5145

尊敬的 TI 团队:

我有一个使用 LM5145的新设计、输入为28V、输出为5V 10A、开关频率设置为130KHz。
但是、在空载和满载条件下、我必须使用示波器检查开关频率。 我发现、在打开降压转换器大约5分钟后、LM5145的切换频率降至68kHz。 只能通过完全复位转换器(关闭电源超过5秒)来复位此状态。 这个问题与波特图有关吗?

请找到我的计算附件。 您会帮您进行审核吗?

BR
Kevin

e2e.ti.com/.../LM5145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在计算器上、您输入7A 作为最大输出电流。  

    您是否使用 RDS (on)进行电流感应? 请输入您在计算器表(电池 E96)中选择的低侧 FET 的正确 RDS (ON)。

    另请输入正确的输出电容(降额后)和 ESR 以计算 COMP 网络。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    是的、电路使用 RDS (on)进行电流检测、计算器表输入值正确。

    此外、电容和 ESR 是正确的。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您是否会帮助您进行审核?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我为您重新计算、请相应地修改所有外部组件、尤其是 COMP 网络

    Cout 必须为5x22uF 16V 1210陶瓷电容。

    交叉频率 约为13KHz

    电感器10uH 15A-20A 额定电流。

    低侧 FET RDS (ON)在25°C 时为10m Ω。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    如数据表和计算器所述、 交叉频率应设置为10%或20%或开关频率。

    请告诉我为什么交叉频率需要设置为13kHz。

    此外、电流设计在低侧使用较低的 Rdson MOSFET、这是否意味着我需要更改较高的 Rdson 低侧 MOSFET 来解决这一问题?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您还想 向我分享计算器价值吗?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F

    e2e.ti.com/.../LM5145-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.zip

    D

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的计算。 我想再次问低侧 MOSFET、Rdson 是影响系统稳定性的关键因素。

    因为我选择的 MOSFET Rdson 为2.4mR、您建议的 MOSTFET 为10mR。 根据我的理解、Rdson 会影响 ILIM 电阻器值和系统效率、  

    如果有任何误解、请更正。

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通常、客户打算为高侧和低侧 FET 使用相同的 MOSFET、具有2.4mR RDS (on)的高侧 MOSFET 可能不是28V 至5V 10A 转换的理想选择。

    低侧 RDS (ON)对于电流感测至关重要、应尽可能提高、以实现更佳的信噪比。

    您可以首先使用2.4mR FET 作为低侧 FET、并检查电流限制是否正确且开关是否稳定

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    感谢您的回复。 我是否知道低侧 RDS (ON)对于电流感测(电流限制)至关重要、或者该值会影响波特图等系统稳定性、因此、如果 低侧 RDS (ON)值错误、  

    系统变得不稳定、就像频率下降一样

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    LM5145是电压模式控制、低侧 RDS (on)对于电流限制至关重要、不会影响控制环路稳定性。

    您需要首先设计电感器和输出电容器、然后相应地设计 COMP 网络、这对于环路稳定性至关重要。   

    您的设计具有相对较高的功 耗运行、我建议您针对您的应用修改 LM5145EVM 以消除 PCB 布局问题、然后根据实际电感器和使用的输出电容调整 COMP 网络。

    B R

    Andy