尊敬的 TI 团队:
我有一个使用 LM5145的新设计、输入为28V、输出为5V 10A、开关频率设置为130KHz。
但是、在空载和满载条件下、我必须使用示波器检查开关频率。 我发现、在打开降压转换器大约5分钟后、LM5145的切换频率降至68kHz。 只能通过完全复位转换器(关闭电源超过5秒)来复位此状态。 这个问题与波特图有关吗?
请找到我的计算附件。 您会帮您进行审核吗?
BR
Kevin
e2e.ti.com/.../LM5145-Wide-Vin-Synchronous-Buck-Controller-Quickstart-Calculator-r12_2D00_7.zip