This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z557

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940263/bq40z50-bq40z557

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ25710EV2400BQSTUDIO

你好

我们的笔记本电脑使用充电器 bq25710、电池使用电量监测计 bq40z557、当电池连接到 PC 并进行充电时、我连接 EV2400并使用手表收集充电曲线。 但屏幕始终显示 No acknowledge from device、手表也会丢失数据并经常显示错误数据。为什么不显示来自器件的 acknowledge 和 watch loss data?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blackkkk、

    看起来总线上可能会与主机笔记本电脑发送到充电器和监测计的命令发生冲突。 EV2400还尝试同时在同一总线上进行通信、并且可能会因干扰而出现问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的支持。

    我明白了。

    如果仅 EC 和 EV2400之间的干扰导致数据丢失、则可以接受。 但 SMBus 通信中还有另一个问题。

    我发现 EV2400将电量监测计数据读回3个字节! 通常只能读回2个字节。有时、CLK/数据会被 EV2400拉低。

    您可以看到下面的波形。 为什么有3个字节的数据并且 CLK/数据将被拉低???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blackkkk、

    第3个字节是 PEC (我认为它代表数据包错误检查?)。 PEC 允许软件在 PEC 不匹配时丢弃任何坏数据。

    当其中一个器件太忙而无法快速响应时、时钟扩展是正常通信的一部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的支持。

    因此、如果我仍然想使用 EV2400收集 I2C 数据、如何设置 EV2400或 bqStudio 以避免 干扰 EC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blackkkk、

    bqStudio/EV2400用于监测计评估、不适用于系统日志记录或调试等活动、尽管许多人都成功地将其用于其他活动。

    断开主机 SMBus 数据和时钟线应该可以解决冲突问题。 未连接主机时、干扰非常小。

    我们建议使用独立电池来收集 I2C 数据以及固定充电曲线。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blackkkk、

    您能否确认这已解决您的问题?

    谢谢