This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165Y -内部反馈电阻器值

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950929/lm5165-lm5165y---internal-feedback-resistor-values

器件型号:LM5165

由于内部修整的反馈电阻分压器、LM5165Y 具有3.3V 的固定输出。 我想通过 在 Vout 和 FB 之间添加一个电阻器将 LM5165Y"修整"到3.6V 的输出电压。 为此、我需要至少知道反馈中 R1的值。 此值未记录。 已知值将通过跳过实验来节省我的时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    内部高侧反馈电阻器通常在1M 欧姆范围内、RFB-TOP 与 RFB_Bottom 的分压比经过精确修整、但 RFB_TOP 或 RFB_Bottom 可能具有较大容差、内部电阻器具有与外部电阻不同的温度系数、 由于这些原因、不建议使用外部电阻器来修改固定版本的输出。

    LM5165具有输出可调节版本。