请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 由于内部修整的反馈电阻分压器、LM5165Y 具有3.3V 的固定输出。 我想通过 在 Vout 和 FB 之间添加一个电阻器将 LM5165Y"修整"到3.6V 的输出电压。 为此、我需要至少知道反馈中 R1的值。 此值未记录。 已知值将通过跳过实验来节省我的时间。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.