This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:公式(33)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950377/lm5122-equation-33

器件型号:LM5122

您好!

以下红色矩形项是否为 COUT 阻抗?

如果是,为什么分母不是2**π* cout*fsw,而是"4*cout*fsw"?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurmochi-San、

    我想它在这里假设占空比为0.5。 请注意、不应使用2pi、因为电流是方波而不是正弦波。  

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城山。

    感谢您的支持。

    >请注意,不应使用2pi,因为电流是方波而不是正弦波。  

    您知道有没有介绍过的参考网页吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不确定是否可以找到与此相关的一个。

    但是、您希望了解的公式/概念的哪个部分? 我可以帮助解释。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城山。

    感谢你的帮助。

    您能不能向我解释为什么在方波的情况下不使用"2*π"?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    2*PI 通常在正弦/余弦波上运行分段/差分时出现。
    例如,i=CDV/dt,v=integrate (i,t)/C 如果 i 为 cos (wt+a),则生成 v=sin (wt+a)/(C*w)=sin (wt+a)/(2*pi*f*C)。 这实际上是相量阻抗的来源。

    在本例中、I 是方波、因此在导通期间、I 是恒定的。 v=i*t/C,其中 t 为 D/f,因此 v=i*D/(f*C)

    回想一下,i=Vout*Iout/(2*VIN),D=0.5

    SO v=vou*Iout/(4*f*C*VIN)

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城-圣

    感谢您的友好解释。

    我知道。

    此致、

    Kuramochi