您好!
我们将 BQ21040与已安装保护电路的锂聚合物电池配合使用。 我目前正在低电压情况下测试性能。 电池和充电电路连接到恒定的20mA 负载。
当锂聚合物电池降至3V 以下时、其保护电路似乎断开(开路)以进入欠压安全状态。 我尝试通过连接外部5V 为 BQ21040电路充电、但似乎无法再为电池充电。 无论带外部5V 电路的 BQ21040连接多长时间、它都无法退出安全状态。
为了给测试电池充电、我断开了测试电路并直接连接到电源(4.2V、电流限制:100mA)、重新充电似乎没有问题
BQ21040与现有的保护电路配合使用是否良好、或者它是否必须直接连接到锂聚合物标签? 我在数据表中看到、BQ21040具有每种调节状态、这是否有助于使保护电路脱离此安全状态?
谢谢、