This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议适用于3.3KW 车载充电器的控制器 IC 和拓扑

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944652/suggest-suitable-controller-ic-and-topology-for-3-3kw-on-board-charger

主题中讨论的其他器件:UCC28951

您好!

建议使用适用于3.3KW 车载充电器的控制器 IC。

合适的拓扑。  

输入为(PFC 之后):390V -410V DC

输出电压:45V 至65V DC  

输出电流:50A DC

此致、

Sathish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有零电压开关的相移全桥中的 UCC28951是一个不错的选择。  以下链接将使您转至此器件的产品页面。  您可以在其中找到器件数据表、参考设计、应用手册和设计工具。

    此致、