This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:光模式问题与放大器;PSPICE 模型

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944712/lm5143-q1-light-mode-questions-pspice-model

器件型号:LM5143-Q1

大家好、

  我的客户现在正在使用 LM5143-Q1、他们对光照模式有一些技术问题、您能在以下项目上提供帮助吗?

  1. 现在、从 FB 连接到 GND、 在轻负载时、主器件和从器件是如何工作的?  在轻负载期间、只有主器件工作、还是主器件和从器件都工作?

  2. 进入轻负载模式的 IT 负载设定点是什么?

  3. 轻负载模式的典型工作模式是什么,如 PWM 控制逻辑?

  4. 如果负载从轻负载增加、PWM 在开关过程中是如何工作的?

 另一个问题是、网站中提供的 PSPICE 模型似乎不适用于客户、您是否也可以发表评论?

 

期待您的回复、谢谢。

 

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin:

    让我们通过电子邮件讨论您的问题。

    谢谢