请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 大家好、
我的客户现在正在使用 LM5143-Q1、他们对光照模式有一些技术问题、您能在以下项目上提供帮助吗?
-
现在、从 FB 连接到 GND、 在轻负载时、主器件和从器件是如何工作的? 在轻负载期间、只有主器件工作、还是主器件和从器件都工作?
-
进入轻负载模式的 IT 负载设定点是什么?
-
轻负载模式的典型工作模式是什么,如 PWM 控制逻辑?
-
如果负载从轻负载增加、PWM 在开关过程中是如何工作的?
另一个问题是、网站中提供的 PSPICE 模型似乎不适用于客户、您是否也可以发表评论?
期待您的回复、谢谢。
此致
Benjamin