在某些应用中、我们在充电模式下会遇到问题、因为即使只使用2-3A 电流、导线也会增加到电池电压的1.5伏。 无法建立更好的连接。 1499q 的内部电路可以正常停止充电、但我们希望扩大充电范围。 涉及的组件为 R1、R3、R4、C3 (1402电路板)、让我们尝试在不进行修改的情况下将 R3修改为1.5K (1k org)。 您是否有建议或解决方法?
谢谢、BST rgds
Massimo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在某些应用中、我们在充电模式下会遇到问题、因为即使只使用2-3A 电流、导线也会增加到电池电压的1.5伏。 无法建立更好的连接。 1499q 的内部电路可以正常停止充电、但我们希望扩大充电范围。 涉及的组件为 R1、R3、R4、C3 (1402电路板)、让我们尝试在不进行修改的情况下将 R3修改为1.5K (1k org)。 您是否有建议或解决方法?
谢谢、BST rgds
Massimo
你(们)好、Taylor
在某些情况下、在充电模式下、CELLPLUS 上的电压值可达到5.7/5.8V (4.2cell + 1.5/1.6wire)、而 IC 1499会因过压而停止充电。 安装在 IC 中的阈值 Vovp 为5.2、典型值介于4.5min 至5.5之间、但还不够。 我想用稍高的电压停止充电模式... 5.8-6.0V、实际为5.2。
注意:例如、对于 LiFePo4电池、问题不存在、因为上限阈值为3.65、而对于 LiPo 4.25、则为3.65。
Tks MaxT