This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:CELLPLUS 范围

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944361/emb1499q-cellplus-range

器件型号:EMB1499Q

在某些应用中、我们在充电模式下会遇到问题、因为即使只使用2-3A 电流、导线也会增加到电池电压的1.5伏。 无法建立更好的连接。 1499q 的内部电路可以正常停止充电、但我们希望扩大充电范围。 涉及的组件为 R1、R3、R4、C3 (1402电路板)、让我们尝试在不进行修改的情况下将 R3修改为1.5K (1k org)。 您是否有建议或解决方法?

谢谢、BST rgds

Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    您能澄清问题吗? 您是说由于导线中的 IR 压降而导致1.5V 电压降、还是它为什么向电池添加1.5V 电压?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taylor

    在某些情况下、在充电模式下、CELLPLUS 上的电压值可达到5.7/5.8V (4.2cell + 1.5/1.6wire)、而 IC 1499会因过压而停止充电。 安装在 IC 中的阈值 Vovp 为5.2、典型值介于4.5min 至5.5之间、但还不够。 我想用稍高的电压停止充电模式... 5.8-6.0V、实际为5.2。

    注意:例如、对于 LiFePo4电池、问题不存在、因为上限阈值为3.65、而对于 LiPo 4.25、则为3.65。

    Tks MaxT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Massimo、

    如果您确实希望电流如此高、我认为最好通过 增大测量仪表、减少电阻或多根导线来减少接线增加的电压。 我们不建议修改1k 串联电阻器、因为验证风险由您自行承担。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    是的、我知道、但在某些情况下、无法添加或更改导线!

    我正在寻找一种权变措施、将 Vovp 阈值从5.2更改为6.0V
    这个窄阈值的功能不清楚。

    注: 对于当前的情况,我认为不可能如先前所讨论的那样低于2A。

    Tks 和 BST rgds

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Massimo、

    我知道、但这是一个很旧的部分、除非您愿意验证、否则我们不建议定制外部电路。 阈值提供了一个触发范围、通常对于锂离子电池、我们很惊讶地看到任何人需要将阈值移动到5V 以上、因为典型电池电压为3.7-4.2V。

    此致、

    泰勒