This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:有关-48V 用法的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050MK-1EVAL, LM5051, TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941805/lm5050-1-questions-about--48v-usage

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM5050MK-1EVALLM5051TPS23521

问题1.

在数据表的图31中、由于这是 Vin=-48V 的情况、VIN 和 Vout 应该为0V、GND 应该为-48V、如下所示?

问题2.

在图31中、我的客户不清楚 D3 (SS16T3)在做什么。 请详述一下。

Q3-1.

我的客户希望使用 LM5050MK-1EVAL 评估-48V 案例

在这种情况下、流动连接是否正确?


Q3-2.

该 LM50MK-1EVAL 最多可以使用多少电流?

由于我的客户将外部 FET 替换为更大的 FET、因此您无需考虑 FET 热性能。

 

此致、

 

希拉诺



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我的客户已经等待这个 e2e 线程的答案5天了。

     

    有人可以回答我客户的问题吗?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano-San

    对拖延表示歉意。 由于我们内部团队成员的角色和职责发生变化、我们错过了这一主题。

    A1) 图31旨在保护输入反向电源条件(0V 至 VIN 和48V 至 GND)下的负载。 如果您要对-ve 轨使用 ORing、请考虑 使用 TPS23521器件 lm5051

    A2) D3 (SS16T3)用于在 输入反向电源条件下阻止电流进入 LM5050。

    A3)由于 Vin (GND 0V)的电势高于您的配置(-48V)、因此可以使用它。

    A4) EVM 支持15A 负载。 要评估更高的电流、请使用低导通电阻 FET、并在需要时使用强制空气冷却进行评估。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

     

    感谢您的回答。

     

    对于 Q1、图31是错误的、Vin 应为0V、GNG 应为48V、对吧?

    TI 是否计划在下一个数据表更新时序中更正图31?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano-San

    对于 Q1、图31是错误的、Vin 应为0V、GNG 应为48V、对吧?

    是的

    TI 是否计划在下一个数据表更新时序中更正图31?

    当然、我们计划在数据表修订版本更新中使用 Vin=0V & GND = 48V 进行更新。

    此致、Rakesh