Other Parts Discussed in Thread: LM5050MK-1EVAL, LM5051, TPS23521
主题中讨论的其他器件:LM5050MK-1EVAL、 LM5051、 TPS23521
问题1.
在数据表的图31中、由于这是 Vin=-48V 的情况、VIN 和 Vout 应该为0V、GND 应该为-48V、如下所示?
问题2.
在图31中、我的客户不清楚 D3 (SS16T3)在做什么。 请详述一下。
Q3-1.
我的客户希望使用 LM5050MK-1EVAL 评估-48V 案例。
在这种情况下、流动连接是否正确?
Q3-2.
该 LM50MK-1EVAL 最多可以使用多少电流?
由于我的客户将外部 FET 替换为更大的 FET、因此您无需考虑 FET 热性能。
此致、
希拉诺