您好!
我的客户正在评估 TPS26620、但 IN 引脚因其浪涌测试而损坏。
是否有任何好的解决方案可提高 IN 引脚的浪涌耐受能力?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh-San、
感谢你的答复。
它们使用 SMCJ30CA。
原理图与 EVM 几乎相同、根据以下主题进行了更改。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/929099/3432804#3432804
此致、
Kuramochi
您好、Rakesh-San、
他们使用以下设备。
http://www.noiseken.com/uploads/photos0/182.pdf
有关浪涌曲线、请参阅第7页。
耦合阻抗如下所示;
此致、
Kuramochi
您好 、Kuramochi-San、
1kV、10欧姆耦合阻抗强制浪涌电流为100A。
SMCJ30A 具有0.5欧姆的动态阻抗。 因此、流入 SMCJ30A 的100A 电流将电压转换为33.3V+100A*0.5Ohm = 83.3V、这超过 了 TPS2660的绝对最大额定值
使用较大的 tvs 二极管 SMD 类型或10uF 陶瓷电容器与 SMCJ30A 有助于提高浪涌容差。
此致、Rakesh