This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:提高浪涌容差

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941464/tps2660-improving-surge-tolerance

器件型号:TPS2660

您好!

我的客户正在评估 TPS26620、但 IN 引脚因其浪涌测试而损坏。

是否有任何好的解决方案可提高 IN 引脚的浪涌耐受能力?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    输入端使用哪种 TVS 二极管? 您能否共享原理图

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢你的答复。

    它们使用 SMCJ30CA。

    原理图与 EVM 几乎相同、根据以下主题进行了更改。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/929099/3432804#3432804

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    您能否分享用于测试的浪涌曲线。 耦合阻抗是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    他们使用以下设备。

    http://www.noiseken.com/uploads/photos0/182.pdf

    有关浪涌曲线、请参阅第7页。

    耦合阻抗如下所示;

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    什么是 开路测试电压 kV? 瞬态电压是否超过电子保险丝的绝对最大额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    测试电压为1kV±10%。

    它们不会检查瞬态电压、因为测量设备可能会损坏。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    1kV、10欧姆耦合阻抗强制浪涌电流为100A。

    SMCJ30A 具有0.5欧姆的动态阻抗。 因此、流入 SMCJ30A 的100A 电流将电压转换为33.3V+100A*0.5Ohm = 83.3V、这超过 了 TPS2660的绝对最大额定值

    使用较大的 tvs 二极管 SMD 类型或10uF 陶瓷电容器与 SMCJ30A 有助于提高浪涌容差。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    它是否解决了?

    此致、Rakesh