主题中讨论的其他器件:LM555
尊敬的 TI 团队:
我们计划在 项目中使用 TPS22810D 通过 GPIO 控制稳压器的使能引脚。
通过使用此 IC、是否可以在启用稳压器之前生成5秒的下降时间延迟。?
如果不是、您能否为相同的 IC 提供建议。
此致、
Vyshnav Krishnan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vyshnav、
我承认我对您的用例有点困惑。 如果您只想控制稳压器的使能引脚、这不是执行任务的最佳器件。 是否可以使用 buffer/inv 或 levelfiler (如果需要的话)。
您是指下降时间/延迟/还是下降时间,5秒。 5秒或5us。
TPS22810D 和通常所有负载开关的设计目的都不是为了适应秒数的延迟、它们对于信号应用来说是超凡的。 它就像使用消防软管代替滴眼器。 它在技术上可以正常工作、但要确保只有一滴水从消防软管中排出、则会遇到很多麻烦、但使用眼架时会很容易死亡。
。 我也不建议尝试使用 TPS22810D "ON"引脚上的 RC 滤波器执行此操作、因为时间常数将非常大。 也不建议尝试使用 CT 引脚执行此操作。
您是否可以通过控制器/MCU 实现5s 延迟。 这是在 MCU 中实现的一种非常常见的方法、实施起来更准确、更简单/更安全。
如果您确实需要外部计时器、您可以改用另一个选项、即使用555计时器等器生成5s 延迟。 如果您确实需要外部电路、这将是最好的主意、因为该部件无处不在、专为此类精确场景而设计。 但我的第一个建议是在微控制器代码中实现时序要求。
但我不建议您将 TPS22810D 用作缓冲器/延迟电路、因为它根本不是为实现这一点而设计的、而且还有更好的方法、我刚才提到了一些。
如果您有其他问题、请告诉我、如果我回答了您的问题、请点击绿色按钮。
最好
Dimitri
您好、Dimitri、
在我们的应用中、来自系统外部的外部 GPIO 应关闭电路板电源。 使用相同的 GPIO 时、电路板也应通电、因为主输入电源将始终可用。 在这里、我们的主要问题是、在断电期间、在检测到 GPIO 信号后、系统应存储正在运行的数据并关闭。 根据我们的计算、此过程所需的时间将以秒为单位(至少5秒)。 因此、我们正在寻找一个更好的选择、即可以检测 GPIO 并提供延迟的 IC。 使用简单的 RC 电路是好的做法。
此致、
Vyshnav Krishnan
Vyshnav、
我知道。 您希望将关闭电路板的 GPIO 延迟5秒、以便发送 GPIO 关断后、可以为数据提供足够的存储时间。
您可以通过 RC 来实现这一点、但它是一种非常脏的解决方案、不适合将要投入生产的系统。 正如我之前说过的、这不是可以单独使用负载开关来实现的。
一些选项、而不了解您的系统
1)备用第二个 GPIO。 当打开时、两个 GPIO1/2上升时间相同。 当打开时、GPIO1下降、GPIO2下降5秒。 GPIO2是进入负载开关的值。
2) 2)如果无法备用第二条 GPIO 线路、则可以使用一些逻辑门来检测 GPIO 的下降沿。 关闭时,负载开关的导通信号将被计时器延迟(例如 LM555)。 这将实现精确控制。
正如我之前所说、我强烈建议尽可能在控制器中执行此操作。
最好
Dimitri