This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810D 延迟计算

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943871/tps22810-tps22810d-delay-calculation

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:LM555

尊敬的 TI 团队:

我们计划在 项目中使用 TPS22810D 通过 GPIO 控制稳压器的使能引脚。  

通过使用此 IC、是否可以在启用稳压器之前生成5秒的下降时间延迟。?

如果不是、您能否为相同的 IC 提供建议。

此致、

Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav、

    我承认我对您的用例有点困惑。 如果您只想控制稳压器的使能引脚、这不是执行任务的最佳器件。 是否可以使用 buffer/inv 或 levelfiler (如果需要的话)。  

    您是指下降时间/延迟/还是下降时间,5秒。 5秒或5us。

    TPS22810D 和通常所有负载开关的设计目的都不是为了适应秒数的延迟、它们对于信号应用来说是超凡的。 它就像使用消防软管代替滴眼器。 它在技术上可以正常工作、但要确保只有一滴水从消防软管中排出、则会遇到很多麻烦、但使用眼架时会很容易死亡。  

    。 我也不建议尝试使用 TPS22810D "ON"引脚上的 RC 滤波器执行此操作、因为时间常数将非常大。 也不建议尝试使用 CT 引脚执行此操作。

    您是否可以通过控制器/MCU 实现5s 延迟。 这是在 MCU 中实现的一种非常常见的方法、实施起来更准确、更简单/更安全。

    如果您确实需要外部计时器、您可以改用另一个选项、即使用555计时器等器生成5s 延迟。 如果您确实需要外部电路、这将是最好的主意、因为该部件无处不在、专为此类精确场景而设计。 但我的第一个建议是在微控制器代码中实现时序要求。

    但我不建议您将 TPS22810D 用作缓冲器/延迟电路、因为它根本不是为实现这一点而设计的、而且还有更好的方法、我刚才提到了一些。

    如果您有其他问题、请告诉我、如果我回答了您的问题、请点击绿色按钮。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    在我们的应用中、来自系统外部的外部 GPIO 应关闭电路板电源。 使用相同的 GPIO 时、电路板也应通电、因为主输入电源将始终可用。 在这里、我们的主要问题是、在断电期间、在检测到 GPIO 信号后、系统应存储正在运行的数据并关闭。 根据我们的计算、此过程所需的时间将以秒为单位(至少5秒)。 因此、我们正在寻找一个更好的选择、即可以检测 GPIO 并提供延迟的 IC。 使用简单的 RC 电路是好的做法。

    此致、

    Vyshnav Krishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vyshnav、

    我知道。 您希望将关闭电路板的 GPIO 延迟5秒、以便发送 GPIO 关断后、可以为数据提供足够的存储时间。

    您可以通过 RC 来实现这一点、但它是一种非常脏的解决方案、不适合将要投入生产的系统。 正如我之前说过的、这不是可以单独使用负载开关来实现的。

    一些选项、而不了解您的系统

    1)备用第二个 GPIO。 当打开时、两个 GPIO1/2上升时间相同。 当打开时、GPIO1下降、GPIO2下降5秒。 GPIO2是进入负载开关的值。

    2) 2)如果无法备用第二条 GPIO 线路、则可以使用一些逻辑门来检测 GPIO 的下降沿。 关闭时,负载开关的导通信号将被计时器延迟(例如 LM555)。 这将实现精确控制。

    正如我之前所说、我强烈建议尽可能在控制器中执行此操作。

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitri、

    感谢您的建议。 为此、我们将寻找使用555计时器的替代解决方案。

    此致、

    Vyshnav Krishnan