This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010A:LMR14010A

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950438/lmr14010a-lmr14010a

器件型号:LMR14010A

我的设计规格为:5V 输入、3.3V 输出、负载通常在350至400mA 的范围内。 原理图如下所示。

我在许多电路板上都可以正常工作、没问题。 然而、在一个特定的电路板上、SW 输出永远不会开始开关;输出达到大约2.70V。  我将通过工作台电源为5V 输入供电、该电源显示的输入电流为197mA、因此非常适合 LMR14010的电流/功率额定值。

这里是一些导通波形。 黄色= 3V3输出、蓝色= SW 输出。

我已经尝试交换芯片(两次)和 CB 电容器。 我还将正常工作板的3V3输出连接到了不工作(否则未通电)板上的3V3、因此正常工作板实际上是为两个负载供电。 工作正常。

作为参考、以下是良好板上的相应波形(请注意 CH2垂直刻度的变化)。

虽然这只发生在一个电路板上、但我担心我可能有一个边缘设计。 任何建议/帮助都非常受欢迎。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在您的原理图中没有看到任何太糟糕的情况。

    您是否使用 Webench 工具进行设计?

    如果没有、您能否使用 Webench 工具检查您的组件值。

    尝试将输入电压升高到8V 或10V、然后查看它是否会启动。

    此外、将 R431短路以查看 EN 分频器是否导致问题。

    如果可能、请尝试移除负载并测试 agian。

    您的输入电源似乎在毫秒的时间范围内上升;尝试将电路板"热插拔"到

    并查看它是否会启动。

    当然、您应该确保所有组件都焊接良好且具有正确的值。

    发送 PCB 层图、我们将查看您的布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    我找到了问题。 我更换了电感器、现在一切都运行良好。

    在我看来、初始缓慢上升电压可能是由短路或阻抗极低的电感器引起的、这样 SW 输出直接连接到10uF 输出电容器。 我无法在不销毁电感器的情况下对其进行去焊、因此我无法确定、但我意识到特定电感器(Bourns SRR4528A -120M)的推荐占用空间存在问题。 如果部件旋转90°、则会使电感器短路。 我怀疑这是发生的情况、以及其他采用正确放置的电感器的电路板为什么能够正常工作。

    供参考以下是 Bourns 数据表的摘录: