我的设计规格为:5V 输入、3.3V 输出、负载通常在350至400mA 的范围内。 原理图如下所示。
我在许多电路板上都可以正常工作、没问题。 然而、在一个特定的电路板上、SW 输出永远不会开始开关;输出达到大约2.70V。 我将通过工作台电源为5V 输入供电、该电源显示的输入电流为197mA、因此非常适合 LMR14010的电流/功率额定值。
这里是一些导通波形。 黄色= 3V3输出、蓝色= SW 输出。
我已经尝试交换芯片(两次)和 CB 电容器。 我还将正常工作板的3V3输出连接到了不工作(否则未通电)板上的3V3、因此正常工作板实际上是为两个负载供电。 工作正常。
作为参考、以下是良好板上的相应波形(请注意 CH2垂直刻度的变化)。
虽然这只发生在一个电路板上、但我担心我可能有一个边缘设计。 任何建议/帮助都非常受欢迎。