This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:有关/FLT 引脚的问题。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940455/iso5852s-questions-about-flt-pin

器件型号:ISO5852S

你(们)好 这是 Seoultech 的 Jaehon Kim。

在开发3级 SRC (串联谐振转换器)期间、栅极驱动继续发生故障。

我想问您一个问题。

拓扑:3级 SRC

开关:C2M0045170D [CREE/1700V SiC MOSFET]* 2并联

当转换器的输出电压超过1kV 时、栅极 IC 发送 FLT 信号。 但 SiC 的 VDS 和 Vgs 波形非常好。

之后、FLT、GND1和 IN+引脚连接到栅极 IC 内部。

我附加了栅极驱动原理图、请提供建议。

如果您需要任何其他信息、请咨询。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeahoon、

    欢迎使用 E2E!

    我有几个问题可以帮助我更好地了解应用程序并对其进行故障排除:

    1. 您提到当输出电压转换器超过1kV 时、会出现问题。 错误开始出现的阈值是多少? (例如、低于1kV 时、问题不会出现?)
    2. 在发生故障时、您是否能够共享您提到的 VDS、Vgs、FLT 和 IN+波形?
    3. 您能否解释一下为什么在电路中放置元件 Z1?

    作为初始测试、您可以断开 DESAT 引脚与电路的连接、将该引脚直接连接到 GND2、然后重新测试以查看 FLT 是否仍会触发。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    1.是的、问题出现在1100Vdc 附近、次级侧栅极驱动器损坏。 由于它是一个3级转换器、此时的 VDS 大约为550Vdc。 它的工作电压低于该电压。

    2.我只测量 Vds、Vgs 波形、图1恰好在误差发生之前。
    如您所见、转换器实现了 ZVS 导通、工作正常。

    3.当流入 FET 的电流为100A 时、我想使用去饱和保护。
    图 2显示了我选择 Z1的过程。 如果有问题、请告诉我。

    请提供建议。

    此致、

    金哲勋

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    您的计算结果正确、检测电压为~5.5V。

    对于示波器捕获、您是否能够捕获变为低电平的 FLT 信号以及 DESAT 引脚上的信号?

    • 信号的时序将帮助我了解导致您问题的根本原因。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我测量初级开关 Vgs、V_DESAT、V_FLT。

    我在 FLT 信号之后使用非门。 因此、V_FLT 的波形为低电平。

    顶部开关的 V_DESAT 在死区时间周期增加。

    如何解决此问题?

    请提供建议。  

    此致、

    金哲勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    感谢您分享此信息。 我需要在某个时候查看这些新信息、并可以在明天9月25日之前回复您。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    我们仍在审查您提供的信息、并希望下周初听到 Andy 的声音。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaehoon:

    感谢您的耐心等待。 我们能否通过电子邮件继续进行此对话。 请访问 a-robles@ti.com

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为。 Andy Robles、

    感谢你的答复。

    好的。 我将向您发送一封电子邮件。

    此致、

    金哲勋