你(们)好 这是 Seoultech 的 Jaehon Kim。
在开发3级 SRC (串联谐振转换器)期间、栅极驱动继续发生故障。
我想问您一个问题。
拓扑:3级 SRC
开关:C2M0045170D [CREE/1700V SiC MOSFET]* 2并联
当转换器的输出电压超过1kV 时、栅极 IC 发送 FLT 信号。 但 SiC 的 VDS 和 Vgs 波形非常好。
之后、FLT、GND1和 IN+引脚连接到栅极 IC 内部。
我附加了栅极驱动原理图、请提供建议。
如果您需要任何其他信息、请咨询。