Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W, PTH08T241W
主题中讨论的其他器件: PTH08T241W
您好!
PTH08T240W 有问题。 根据数据表、当 RTT 短路(0欧姆)时、我们需要高输出电容(~2000uF)。 如果我们使用的是2x100uF、每个 ESR 为5m Ω、2200uF、则该模块无法启动、输出电压看起来像是该模块处于短路保护状态。 如果我尝试使用2200uF/6.3V 低 ESR 电解电容器、结果是相同的。 最好的结果是使用 ESR 为10m Ω 的220uF 陶瓷电容器、但即使在这种情况下、该模块有时也会启动、而不是在关闭100ms 之后、而不是在再次打开100ms 之后。 输入电压为12V、输出为2.5V、1.6A。 使用2x100uF 陶瓷电容器(5m Ω ESR)+ 470uF (ESR 150m Ω)时、该模块在5-10 100ms 周期后启动。
三次通电/断电: