This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:PTH08T240W

Guru**** 2518870 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W, PTH08T241W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949633/pth08t240w-pth08t240w

器件型号:PTH08T240W
主题中讨论的其他器件: PTH08T241W

您好!

PTH08T240W 有问题。 根据数据表、当 RTT 短路(0欧姆)时、我们需要高输出电容(~2000uF)。 如果我们使用的是2x100uF、每个 ESR 为5m Ω、2200uF、则该模块无法启动、输出电压看起来像是该模块处于短路保护状态。 如果我尝试使用2200uF/6.3V 低 ESR 电解电容器、结果是相同的。 最好的结果是使用 ESR 为10m Ω 的220uF 陶瓷电容器、但即使在这种情况下、该模块有时也会启动、而不是在关闭100ms 之后、而不是在再次打开100ms 之后。 输入电压为12V、输出为2.5V、1.6A。  使用2x100uF 陶瓷电容器(5m Ω ESR)+ 470uF (ESR 150m Ω)时、该模块在5-10 100ms 周期后启动。

三次通电/断电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅2200uF/6.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    在~1秒后、该波形中的输入电压看起来也会下降。 您的输入源是否受到电流限制?

    但是、在输入电压下降~1秒之前、看起来模块可能会跳闸并重新启动、就像达到过流保护一样。 但是、由于该波形中的采样率相对较低、我们可能缺少输入电压下降。

    您是否可以使用更低的时间刻度和更高的采样率、在第一次启动尝试时重新获取放大的波形? 时间刻度大约为10ms、采样率至少为10MS/s

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入具有10A 电流限制。

    "看起来模块可能会跳闸并重新启动、就像达到过流保护一样" 是的、这就是问题所在。 电源已打开/关闭、以显示在每次启动时我们都有这种行为。 这些是新的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    感谢您放大波形。 这肯定证明了问题不应与输入源有关。  您是否在模块的本地有一些输入电容? 它们从您发布的原理图中剪切出来。

    我还尝试更好地了解您在该测试中使用的电容。 当 RTT = 0Ω Ω 时、µF A 时 mΩ 至少为1500µF μ F Cout、µF B 时至少为1100 μ F、使用 C 型时至少为2000 μ F。此外、使用 PTH08T240W 时、最低 ESR 要求为7 μ F。 因此、当使用带有 PTH08T240W 的涡轮变速器时、允许的输出电容器比使用 PTH08T241W 时的输出电容器更窄。

    当将100µF Ω 与5mΩ Ω+ 470µF Ω 与150mΩ Ω 一起使用时、有效 ESR 可能足以确保组合的稳定性、但它不符合 RTT = 0Ω Ω 时的最小输出电容要求。 我认为这种470µF 类似于 B 型输出电容器、因此、如果您使用4个100µF 和2个、则可能满足稳定性要求。

    当将1x 220uF 与10mΩ Ω 一起使用时、绝对符合有效的 ESR 要求、但同样、对于 RTT = 0Ω Ω、这个电容不足以满足最小输出电容。 如果使用这些电容器中的5倍、则会满足最小 ESR 和最小电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是完整的原理图:

    这是5x220uF JMK325ABJ227MM-P 的启动行为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    很抱歉、我刚刚注意到我之前的帖子中有一个拼写错误。 我打算说问题不应该与输入源有关。

     https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/eu/detail?pn=JMK325ABJ227MM-P&u=M 不符合7mΩ Ω ESR 的最低要求。 下图是阻抗和 ESR 与频率间的关系曲线、看起来约为2mΩ Ω ESR。 对于 ESR、在 ESR 设置阻抗的频率下使用 ESR、对于该电容器、阻抗介于400kHz 至500kHz 之间。 在该频率以下、电容设置阻抗、在该频率以上、电感设置阻抗。 使用类似这样的低 ESR 陶瓷电容器时、您需要改用 PTH08T241W 来满足稳定性要求。

    您有哪些电容器选项可用于修改此设计? 如果您只想使用低 ESR 陶瓷电容器、则可以选择使用 PTH08T241W。 如果您希望混合使用低 ESR 陶瓷电容器和更高 ESR 铝电容器、则可以获得与 PTH08T240W 配合使用的组合、但您需要大多数输出电容来自更高的 ESR 电容器。