This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:对恒流反馈问题进行故障排除

Guru**** 2527650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, INA139, TLV4333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948751/tps65279-troubleshooting-constant-current-feeback-issue

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件: INA139TLV4333

您好!

我正在寻找一些帮助来排除 TPS65279电路的故障、该电路在连接到负载时似乎会不断进入 OVP 或 OCP。

未连接负载时、它按预期工作(在输出端摆动至 VIN)。 连接负载时(在这种情况下、二极管负载 Vf = 2.5V)、输出似乎永远不会上升到高于1.5V、并且没有电流流动。

我已决定将 SS 引脚(黄色)和 VOUT (蓝色)范围内、您可以在此处看到行为:

由于 OSC 是1MHz、(1us 周期)我认为我看到的是512us 周期断续等待时间、然后是16384us 关断/重启断续时间。 这将是 16896us (16.896 ms)的总周期 、或者  大约~17ms 的总周期。 我已经查看了 TPS65279数据表中的第8.3.7.2节低侧 MOSFET 过流保护、其中特别提到了输出过载情况由 COMP 引脚测量。  

我的 COMP 引脚似乎从未上升到75mV 以上、这也表明存在过载情况。  我注意到该通道的 RLIM 设置为7.26A (61.9kOhm)、我看到数据表注意到 I_LIMITLSx 低侧灌电流为-2.6A、但我看不到低侧*拉电流*限制是什么。

感应反馈电路使用高侧电流监控器(与 INA139类似)、单位增益运算放大器缓冲器、分压器(用于 V_fb)和电压 DAC。 由于 TPS65279的输出电流可忽略不计、因此分压器的输出绝不会达到0.6V 基准电压。   

请提供任何指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.您能给我发送原理图吗?  

    2.您的应用是什么? 为什么要设计 高侧电流监控器? 它的用途是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1.对于单个通道、在这里传达唯一的基本要素可能更容易、因为我认为这与 COMP 网络有关。

     

    此图中电感器 L4的输出连接到 ZXCT 电流感测的高侧。 (在功能上与 INA139器件类似、但它是我在另一个设计中留下的部分)。 255欧姆和2.55k 产生的增益为10。 电流感测电压输出通过 TLV4333器件进行缓冲。 在该图中、负载连接到 J6。

    最后,电阻分压器网络设置为1k:316欧姆。 这是因为 DAC 的基准电压为2.44V

    因此、当 DAC = 2.44V、OUT =  0.01856V、FB = 0.6V 且 DAC = 0V、OUT = 0.7896V、FB = 0.6V 时

    这样得到的输出= 10 * Iload * Rsense。 (同样、此处的增益为10、Rsense = 0.016 Ω)。

    因此 OUT/(0.16)= Iload。

    预期结果是当 DAC = 0时、Iload = 4.935A、当 DAC = 2.44时、Iload =  0.116A

    2.这个特定的应用是一个具有模拟调制的通用恒流源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    谢谢解释、很清楚。  

    我认为问题可能出在补偿电路。  

    我建议更改与 EVM 值相同的 R41=2.7k Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的快速回复。  

    这也是我最初的想法。 我尝试了一个实验、在该实验中、我用我的2.55k 电阻器之一替换了 R41= 40.2k、因为这是接近且在手边的-并且没有明显的差异。 我很高兴再次尝试并沿着一些示波器迹线传递。

    此外、我还根据数据表中提供的说明选择了 COMP 值。

    在这种情况下、当以全电流(5A)运行时、我的负载的 VF 范围通常在1.8V 至5.5V 之间。

    使用数据表9.2.1.2.7环路补偿中给出的 R_c 公式、其中

    r_c =(2*pi*f_c*v_o*c_o)/(g_m * v_ref * g_mps)

    其中

    G_m = 1350uA/V

    V_ref = 0.6V

    G_MPS = 10A/V

    C_o = 4 * 47uF = 188uF

    使用50kHz < f_c < 200kHz 计算 I back、因为这是推荐的最小/最大交叉频率1/20和1/5。 基于我的1MHz OSC

    R_C1 =(2*pi*50kHz*5.5V*C_o)/(g_m * V_ref * g_mps)= 39838.1997欧姆= 39.8k

    R_C2 =(2*PI*200kHz*1.8*C_o)/(g_m * V_ref * g_mps) =  52151.8251 Ω= 52.2k

    因此、我选择了40.2k、因为它很方便(用于 ROSC)、并且是 R_C1 < 40.2k < R_C2

    同样、我的大多数负载是二极管或 TEC 器件、其 R_L 大约为1欧姆。 因此、我根据这个选择了 R_c。  

    其中数据表指定:

    c_c = R_L * C_o / R _c  

    为 R_L Yeilds 选择2欧姆电阻:

    c_c =(2 Ω* 188 uF)/40.2kohm = 9.35323383nF。 因此我选择了 C_c = 10nF

    虽然是可选的、但却以相同的方式选择了 C_b。

    4个并联的陶瓷 X5R 电容器具有较低的结果 R_ESR。 假设每个 ESR 为0.100 Ω、则会导致 R_ESR = 0.025 Ω

    C_b = R_ESR * C_o / R_c

    c_b =(0.025 Ω* 188uF)/40.2kohm = 116.915423pF 。 因此我选择了 C_b = 100pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.计算正确。  

    RC 值决定了环路带宽、但当带宽较大时、它对布局不良时的噪声非常敏感、因此我建议减小其值。  

    2.更改后,建议探测一些波形:  

    LX1、COMP1、Vout1。  

    3.对于调试、建议首先使 TPS65279保持稳定。  

    设置 DAC=0V、并旁路 SNS 和 BUF 电路、检查 TPS65279是否稳定。  

    之后 、重新添加 SNS 和 BUF 电路、然后再次检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    只是快速更新。

    周末、我按照您的建议绕过 BUF 和 SNS 电路进行了基本测试、我选择 不 首先降低该测试的 RC 值。 (RC = 40.2k)

    我对 R1使用40.2k、对 R2使用12k。

    其中 Vout =(R1/R2)(0.6)+ 0.6 = (40.2/12)(0.6)+ 0.6

    VOUT = 2.61V

    同样、我探测 SS (黄色)和 VOUT (蓝色)。 无负载的情况下。

    接下来是负载。

    TPS65279稳定并可生成预期输出(VOUT 为2.626V、SS 为1.915V)。

    我想我可能尝试的下一个测试是增加 DIV 电路的电阻。 目前为1k:316,但我将尝试将其提高到10k:3.16k 或100k:31.6k,这在电阻较大时保持相同的比率。 有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    进一步考虑 DIV 电路、我认为提高阻抗将解决问题。 DAC 的输出阻抗非常低(0.1欧姆)、但 TLV4333的输出阻抗相对非常高(2k 欧姆)。

    因此、当 TLV4333驱动1k:316分压器的316欧姆侧时、我认为问题就在这里。

    我怀疑我的值需要是  TLV4333输出阻抗的10到100倍(20k 到200k)、因此100k 和31.6k 可能是这里更好的选择、甚至可能高于该值。

    如果您同意、我将设置实验以测试该情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX  

    我完全同意你的意见。  

    换句话说、TLV4333限制了输出电流和输出电压摆幅。  

    正如您所说的、同意将 分压电阻器增加到100k:31.6k、或50k:15.8k。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对此采取后续行动。 我在 DIV 变化和重新添加 BUF 和 SNS 电路的情况下执行了实验。 一次使用316k:1M (1000x),再使用31.6k:100k (100x)。 他们的表现都很好(如中所示,没有立即关闭),同样,但我仍在继续看到问题。

    我设置了一个函数发生器来输出一个三角波(作为我的 DAC 输入)、频率为10Hz 时的最大电压为2.44V、最小电压为0V。

    DAC 输入(黄色)以 SS 为基准(蓝色)。 请注意、有一个周期是 SS 为低电平、另一个周期是 SS 为高电平。 这与之前 SS 为低电平时的断续过流问题相同、但在较小的范围内控制电流输出。 我本来希望 SS 大约为0.6V、但正如您在这里看到的、它大约为200mV。

    DAC 输入(黄色)相对于 VOUT (蓝色)。 请再次注意、只要 DAC 输入降至大约800mV 以下、VOUT 就会出现相同的17ms (近似值)断续时间过载行为、并且只要 DAC 超过大约800mV、输出就会完全关闭。

     

    将频率降低至5Hz 会导致更多的过载情况。

    回顾这些内容、似乎分频后的 DAC 在某种程度上被用作我的 VFB。 由于 SS 大约为200mV、因此可以认为这是我的内部基准。 如果是、则在低于大约800mV 时会"打开"、这是有道理的、因为(0.200)*(100k+31.6k)/(31.6k)= 0.833V  

    由于0.2远低于0.6、因此会进入过载状态。 可能吗?

    仍在试图弄清楚为什么这不能按预期进行控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX  

    在软启动期间、FB 电压似乎不能跟随 SS 电压、大(SS-FB)电压将导致大 COMP 电压、然后触发 OCP。   

    可以向我发送整个原理图吗? 我想对其进行双次检查、并进行一些仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以按您的方式发送它、只需让我知道发送它的位置即可。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX  

    您可以在此处附加或向我发送电子邮件:zhao-ma@ti.com。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BGX  

    让我们通过电子邮件讨论这个问题。