主题中讨论的其他器件: INA139、 TLV4333
您好!
我正在寻找一些帮助来排除 TPS65279电路的故障、该电路在连接到负载时似乎会不断进入 OVP 或 OCP。
未连接负载时、它按预期工作(在输出端摆动至 VIN)。 连接负载时(在这种情况下、二极管负载 Vf = 2.5V)、输出似乎永远不会上升到高于1.5V、并且没有电流流动。
我已决定将 SS 引脚(黄色)和 VOUT (蓝色)范围内、您可以在此处看到行为:
由于 OSC 是1MHz、(1us 周期)我认为我看到的是512us 周期断续等待时间、然后是16384us 关断/重启断续时间。 这将是 16896us (16.896 ms)的总周期 、或者 大约~17ms 的总周期。 我已经查看了 TPS65279数据表中的第8.3.7.2节低侧 MOSFET 过流保护、其中特别提到了输出过载情况由 COMP 引脚测量。
我的 COMP 引脚似乎从未上升到75mV 以上、这也表明存在过载情况。 我注意到该通道的 RLIM 设置为7.26A (61.9kOhm)、我看到数据表注意到 I_LIMITLSx 低侧灌电流为-2.6A、但我看不到低侧*拉电流*限制是什么。
感应反馈电路使用高侧电流监控器(与 INA139类似)、单位增益运算放大器缓冲器、分压器(用于 V_fb)和电压 DAC。 由于 TPS65279的输出电流可忽略不计、因此分压器的输出绝不会达到0.6V 基准电压。
请提供任何指示。