Other Parts Discussed in Thread: BQ24091
您好!
我想使用 BQ24091为3.7V 2500mAh 锂离子电池充电。 我的问题是:
1.输入数据表 BQ24091输出电压为4.2。 我能否使用4.2输出电压为放置在 J11连接器位置的3.7V 电池充电。 快速充电电流来实现的。
将#CHG 连接到微控制器 GPIO 以读取充电和充电完成状态是否正确。 如果我可以、我何时会获得逻辑1和逻辑0。
将#PG 连接到微控制器 GPIO 以读取电源正常状态是否正确? 还是 PG 引脚具有其他功能。 我不了解 PG 引脚信息。 数据表中的值
4.假设让我们假设电池已充电至其最大容量、 BQ24091是否停止为 电池提供电压/为电池充电、或在我移除电源之前持续提供电荷。
5.6.6V 过压保护出现在 IC 中、但我的电池只有3.7如果电池发生故障/爆炸、因为我的电池只有3.7 (或者) IC 检测 到电池已充满电。
6.我是否需要将电池电压容量指定为 BQ24091
7 BQ24091是否可以从我的控制器上断开/切断/停止电池充电?我能这么做吗?