This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24091:BQ24091

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948604/bq24091-bq24091

器件型号:BQ24091

您好!

我想使用 BQ24091为3.7V 2500mAh 锂离子电池充电。 我的问题是:

1.输入数据表 BQ24091输出电压为4.2。 我能否使用4.2输出电压为放置在 J11连接器位置的3.7V 电池充电。 快速充电电流来实现的。

将#CHG 连接到微控制器 GPIO 以读取充电和充电完成状态是否正确。 如果我可以、我何时会获得逻辑1和逻辑0。  

将#PG 连接到微控制器 GPIO 以读取电源正常状态是否正确? 还是 PG 引脚具有其他功能。 我不了解 PG 引脚信息。 数据表中的值

4.假设让我们假设电池已充电至其最大容量、 BQ24091是否停止为 电池提供电压/为电池充电、或在我移除电源之前持续提供电荷。

5.6.6V 过压保护出现在 IC 中、但我的电池只有3.7如果电池发生故障/爆炸、因为我的电池只有3.7 (或者) IC 检测 到电池已充满电。

6.我是否需要将电池电压容量指定为 BQ24091  

7 BQ24091是否可以从我的控制器上断开/切断/停止电池充电?我能这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    欢迎使用 E2E!

    要回答您的问题:

    在数据表 中、BQ24091 输出电压为4.2。 我能否使用4.2输出电压为放置在 J11连接器位置的3.7V 电池充电。 快速充电电流来实现的。

    是的、这是用于为锂离子电池充电的典型电压。 快速充电电流通常是电池容量的1-2倍。 最好查看电池数据表,但这些数据表应该可以正常工作。

    将#CHG 连接到微控制器 GPIO 以读取充电和充电完成状态是否正确。 如果我可以、我何时会获得逻辑1和逻辑0。  

    是的,通过在微控制器的电源轨和/CHG 终端之间连接一个上拉电阻器,您将能够从引脚读取充电状态。

    将#PG 连接到微控制器 GPIO 以读取电源正常状态是否正确? 还是 PG 引脚具有其他功能。 我不了解 PG 引脚信息。 数据表中的值

    通过在处理器的电源轨和 PG 端子之间连接一个上拉电阻,您可以监控输入电压是否高于 UVLO 和 OUT (电池电压),这会导致/PG 引脚上的逻辑低。

    假设让我们假设电池已充电至其最大容量、 BQ24091是否 停止为 电池提供电压/为电池充电、或在我移除电源之前持续提供电荷。

    电池充满电后、BQ24091将停止为电池充电。 一旦电池降至充电检测阈值(约4.1V)以下、电池将再次为电池充电。

    IC 中提供6.6V 过压保护、但我的电池仅为3.7、因为我的电池仅为3.7、而 IC 检测 到电池已充满电。

    过压保护与输入电压有关。 如果输入电压源施加过压、器件将在 t 之后关闭并停止充电。一旦电压恢复正常、充电将继续。

    我是否需要将电池电压容量指定为 BQ24091  

    不可以、这全部由 BQ24091根据它在 OUT 引脚上读取的电压来覆盖。

     BQ24091是否 可以从我的控制器上断开/切断/停止电池充电?我能这么做吗?

    如果您未将 TS 引脚与 NTC 配合使用、则可以通过将该引脚拉低来控制 TS 引脚。 为了保持正常运行、您可以使用100k 电阻器将器件拉至 VSS。 使用 GPIO 引脚、可以通过 FET 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。

    您的解释非常详细和理解。

    我不熟悉电子产品、也不了解将其与 FET 连接的最后部分。

    如果可能、请提供有关如何将其连接到我的控制器的图片或任何参考、以便我复制。

    我想让 TS 引脚正常接地、如果需要、我想使用控制器 GPIO 引脚禁用 IC 使其变为高电平。

    在 TS 引脚和 GND 之间连接100K 并将100K 和 TS 的节点点直接连接到控制器 GPIO 引脚将起作用? 或者、如果两者之间未使用任何 FET、它会损坏控制器。

    从原理图中可以看到、我放置了两个电阻器、并将点(TP10)提供给我的控制器 ADC 引脚、以监控电池中存在的电量。 这是一种正确的方法、还是需要再次使用电量监测 IC、如 BQ27441-G1A、以获取电池信息。

    此致

    Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    只有当您的 GPIO 在希望处于充电状态时不会拉电压时、您的想法才有效。 问题在于、当 GPIO 未拉低引脚时(除非您能够使 GPIO 引脚保持悬空状态)、BQ24091将无法正常运行。

    FET 可用于创建接地的电流路径、而不是电阻器、并由 GPIO 控制电压。  

    我将提供 EOD 的 IMGE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    所连接的是我可以提供的信息、以了解 GPIO 控制。 当您在 GPIO 上施加高电压时、TS 引脚将连接到100k 电阻器并连接到 GND。 当 GPIO 为低电平时、FET 将断开、引脚应保持悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢图片、我将在我的设计中使用它。

    您尚未回答问题的 ADC 部分。

    从原理图中可以看到、我放置了两个电阻器、并将点(TP10)提供给我的控制器 ADC 引脚、以监控电池中存在的电量。 这是一种正确的方法、还是需要再次使用电量监测 IC、如 BQ27441-G1A、以获取电池信息。

    此致

    Akhil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    由于这些引脚连接到输出端、并且电压不为零、因此充电将受到影响、并且终端可能不准确。 这两个选项都很好、这种方法只有一些缺点。