This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:BQ76925的电池电压检测精度

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944389/bq76925-accuracy-for-cell-voltage-sensing-of-bq76925

器件型号:BQ76925

您好专家,

我想知道 BQ76925的电池电压测量精度。

数据表显示、校正后、电池放大器的最大精度为8mV。  这是其电池电压的精度吗?

错误的原因是什么?

谢谢~

此致、

邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    每个通道都有一些电阻、当选择输出时、这些电阻会导致增益和偏移。  存储的校准值允许满足使用所有电池时显示的限值。

    电阻并不都随温度变化而变化、因此如图所示、温度范围内的限值会更宽。