尊敬的 TI
是否有任何与使用 USB-C 端口的 PD 充电产品相关的一般技术报告?
Exmaple
110~220Vac ->交流/直流-> 300~400Vdc ->直流/直流-> 5V/9V/15V/20V ->电池组或智能产品
电池组<->直流/直流<->智能产品
usb c 集线器(使用 usb c)
此致、
Choi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Choi、
如果您正在寻找能够实现以下目标的特定降压电源管理解决方案:VIN=22V-46V;VOUT=5V-20V、最高功率要求为20V @100W、那么您可以考虑使用 LM5141降压控制器解决方案。
我附加了 一个参考设计、其中显示了 LM5141降压控制器的原理图。 为了满足您的直流/直流电源需求、您应该只关注原理图中的第一张表格、因为该电路在参考设计中最相关。 此解决方案支持50V 输入电压和符合100W 要求的输出功率。 我建议您使用 产品文件夹中提供的快速入门设计工具来检查波特图、从而对补偿网络的稳定性进行双重验证。 在较高的输出电压(例如20V)下、参考设计中的补偿网络可能不充分、因此请使用计算器进行仿真和设计。
请注意、降压控制器只是一个不包含 USB Type C 协议/通信的降压电源管理器件。 如果您需要 USB Type C/PD 控制器、则需要参阅接口产品链接以查找满足您需求的必要产品。
此致、
Jimmy