This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何与使用 USB-C 端口的 PD 充电产品相关的一般技术报告?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942768/are-there-any-general-technical-reports-related-to-pd-charging-products-using-usb-c-port

主题中讨论的其他器件:LM5141

尊敬的 TI

是否有任何与使用 USB-C 端口的 PD 充电产品相关的一般技术报告?

Exmaple

110~220Vac ->交流/直流-> 300~400Vdc ->直流/直流-> 5V/9V/15V/20V ->电池组或智能产品

电池组<->直流/直流<->智能产品

usb c 集线器(使用 usb c)

此致、

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此任务分配给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    最近、我有一位客户询问使用电池组开发 USB-C 可充电产品的情况、我们正在调查该产品是否能够响应 TI 产品中我们可以查看的所需功能。

    电池组(20V)<->USBC 直流/直流转换器<-> PD 器件(笔记本电脑、平板电脑~)或智能手机

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    直流/直流转换器的电源要求(输入电压、输出电压和输出电流)是多少? 我可以通过一些推荐的 TI 降压转换器来帮助您完成该部分。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我的客户要求是用于便携式充电系统的紧急电池组。

    例如智能手机或笔记本电脑、我想知道 TI USB-PD 解决方案规格或参考电路。

    最棒的

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choi、

    如果您正在寻找能够实现以下目标的特定降压电源管理解决方案:VIN=22V-46V;VOUT=5V-20V、最高功率要求为20V @100W、那么您可以考虑使用 LM5141降压控制器解决方案。

    我附加了 一个参考设计、其中显示了 LM5141降压控制器的原理图。 为了满足您的直流/直流电源需求、您应该只关注原理图中的第一张表格、因为该电路在参考设计中最相关。 此解决方案支持50V 输入电压和符合100W 要求的输出功率。 我建议您使用 产品文件夹中提供的快速入门设计工具来检查波特图、从而对补偿网络的稳定性进行双重验证。 在较高的输出电压(例如20V)下、参考设计中的补偿网络可能不充分、因此请使用计算器进行仿真和设计。  

    请注意、降压控制器只是一个不包含 USB Type C 协议/通信的降压电源管理器件。 如果您需要 USB Type C/PD 控制器、则需要参阅接口产品链接以查找满足您需求的必要产品。  

    此致、

    Jimmy